This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当 VDD 为12v 时、LM324:电压输出范围

Guru**** 2586865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822434/lm324-voltage-output-range-when-vdd-is-12v

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件:LM7705

您好,

  现在、我使用 LM324PWR 来 调节(0-10V)的模拟电压、VDD 为12V

 我想       ,、如果模拟电压高达10V 或不超过,μ V、并且模拟电压降至0V 或不超过?μ V、因为它不是轨到轨放大器,我想知道当 VDD 为12v 时电压输出范围是多少、但我在数据表中看不到相关参数。

 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    如数据表的建议运行条件(表6.3)所示。 输入共模范围为0V 至 VDD - 2V。 在您的情况下、该值为0V 至10V。 该器件的输出摆幅范围(最大额定值)介于20mV 至 VDD -1.5V 之间。  

    例如、如果您将该器件用作电压跟随器。 在较高的电压下、由于输入共模范围、您将受到限制;在较低的电压(GND)下、您将受到输出摆幅的限制。  

    对于您的用例、该器件可在 VOH (10V)下正常工作、对于 VOL、您将接近 GND (从 GND 开始20mV)。 如果您需要输出一直摆动到 GND、我建议使用负电荷泵、如 LM7705。  

    此致、

    Bala Ravi