This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:高频共模噪声下的增益下降

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819122/ina214-gain-drops-under-high-frequency-common-mode-noise

器件型号:INA214
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

感谢您的观看!

我的客户使用带分流电阻器的 INA214来测量其功率转换器的输出电流。 在某些情况下、它们发现 INA214的增益异常、如下所示。

Y 轴表示 INA214的输出、X 轴表示流经分流电阻器的电流、该电流与 INA214的输入电压成正比。 以便曲线的斜率表示 INA214的增益。

有三种颜色的三种不同曲线、这意味着三种不同的输入电压工作条件(40V、54V、60V)、但输出电压和电流完全相同。 蓝色、橙色和灰色这三种颜色的唯一差异表示电源转换器的不同开关频率。 蓝色和橙色是相同的、1MHz、但灰色的是更高的、1.4MHz。 较高的频率只会带来不同的共模噪声频率。

那么、我想知道共模噪声的不同频率是否会影响 INA214的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shenhua、

    感谢您使用该论坛。

    是的、共模抑制会随频率变化。  根据差分电压频率变化和寄生、您也可以看到增益变化。  数据表中的以下两个图可能是您在1.4MHz 下发现问题的原因。  一个原因是 CM 未被抑制、并从输入馈送到输出。  您可以看到 INA240具有更好的 CM 响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier Contreras、您好!

    我仍然感到困惑的是、糟糕的共模抑制为什么会影响直流增益性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shenhua、

    一旦施加共模信号、它就会到达输出端、它可能会产生非对称效应并产生直流失调电压。  或者信号被整流并在输出端产生直流信号。  大多数放大器都存在高速共模变化问题。  此外、如果 CM 变化足够大并耦合到输出、您可能会遇到问题、因为输出可能会发生削波、从而产生非对称输出、这也会产生直流失调电压。

    要缩小此范围、您可以设置输入和输出的示波器截图、以确定我提到的任一问题是否是问题的原因。

    大多数电流感应放大器都存在快速共模尖峰问题、INA240在内部有一种方法来帮助解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    我们已有一段时间没有听到您的反馈,并假设您的问题已经解决。 如果没有,请回帖,我们将继续为您提供支持。

    此致、Guang