This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:INA194

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817827/ina194-ina194

器件型号:INA194

您好!
我们使用组件 INA194。 电流可在200μA μ A 至600μA μ A 之间显示、具体取决于具有相同电气参数的元件。
您对此问题是否有解释? (VIN = 4.2V) 
谢谢
Christian M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    我对延误表示歉意-我们的团队昨天因公休而不在办公室。 我们的一位工程师正在分析您的问题、并将很快回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    感谢您使用 E2E 论坛。 我希望我们能够解决您的问题和疑虑。

    我很清楚、4.2V 的输入电压是以输入感应/分流电压为基准(从 IN+到 IN-)、还是表示输入共模电压?

    更重要的是、您是否要指定具体的问题是什么? 200uA 至600uA 的电流是指感应/分流电流还是指静态电源电流(IQ)?

    如果您参考的是 IQ、则200uA 至600uA 在器件规格范围内、变化是由于制造工艺的变化。 如果您是指感应电流以及 INA194报告的感应电流、那么我需要更多信息、特别是分流电阻器值/容差、电源电压(Vs)、温度范围、INA194输出驱动的负载、交流或直流电流、VCM=4.2V、 以及如何测量一切。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们已有一段时间没有听到您的反馈,并假设您的问题已经解决。 如果没有,请回帖,我们将继续为您提供支持。

    此致、Guang