This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:芯片比较

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822404/amc1311-die-comparison

器件型号:AMC1311

您好!

客户询问 AMC1311BQDWVRQ1是否使用与 AMC1311DWVR 相同的裸片?
此外、AMC1301QDWVRQ1是否使用与 AMC1301BDWV 相同的裸片?

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    此级别的详细信息将被视为专有信息、如果没有 NDA、则无法共享。  请随时直接与我联系、我们可以进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    注意到的问题。 我向您发送了一封电子邮件、但请忽略该邮件。
    我将发送一个更正后的值。

    谢谢!

    艺术