This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628QML-SP:LMH6628QML-SP 与 LMH6628电源电流间的关系

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6628, LMH6628QML-SP, LMH6628QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822393/lmh6628qml-sp-lmh6628qml-sp-vs-lmh6628-supply-current

器件型号:LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH6628LMH6628QML

大家好、

需要您的帮助来确认这一点。  LMH6628数据表指出、"每通道"的电源电流最大为12.5mA。 而 对于 LMH6628QML-SP、数据表显示在极端温度下最大电流为24mA 或25mA、但未进行说明。 该值是否被解释为"每通道"? 还是"按封装"?

如果是每个通道、那么产生巨大差异的原因是什么? 热阻或辐射导致的 EOL 降级是其关键因素吗?

感谢您的帮助。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QML 上的电流几乎肯定为12.5mA/通道。 通常情况下、为了实现 QML-SP、芯片的重新设计很少甚至没有-有时它们会更改 ESD 单元。  

    当太空人员重做数据表时、他们通常会在不检查原始产品组的情况下执行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    请记住、商业产品和航空级版本将不同、因此您无法比较数据表。

    在 LMH6628QML 上、电源电流是针对整个器件而不是每个通道指定的。

    请注意、LMH6628QML 数据表中的输出电压范围存在错误。  应为+/-3.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Kirby、您好!

    非常感谢您的澄清。 已在提醒中注明。

    此致、

    Jejomar