This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA103:PGA、增益为1、2、4、10、16、32

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA112, PGA116, PGA117, PGA113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822251/pga103-pga-with-gain-1-2-4-10-16-32

器件型号:PGA103
主题中讨论的其他器件:PGA112PGA116PGA117PGA113

您好!

我找不到增益为 1、2、4、10、16的 PGA、 与 Microchip MCP6S21类似。 您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有与 MCP6S21相似的器件、但它们不提供10倍的增益;并且引脚对引脚不兼容:

    PGA112和 PGA116是具有二进制增益(1、2、48、16、32、64、128)和 SPI 接口的单端输入和单端输出可编程增益放大器、支持2.2V 至5.5V 的模拟电源范围。  PGA112提供一个2通道多路复用器、而 PGA116提供一个10通道多路复用器。

    其他具有示波器增益(1、2、5、10、20、 50、100、200)是具有 SPI 接口的 PGA113和 PGA117、支持2.2V 至5.5V 的模拟电源范围。  PGA113提供2通道多路复用器、PGA117提供10通道多路复用器。

    谢谢、此致、

    Luis Chioye