This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:如何连接 AMP 和 ADC。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101-Q1, ADC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821655/amc1311-q1-how-to-connect-amp-and-adc

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC121S101-Q1ADC121S101

您好、TI 团队

我的客户想知道如何连接 AMP 和 ADC。
数据表的第1页包含一个简化版原理图 、其中"ADC121S101-Q1"作为 AMC1311B-Q1的 ADC 进行连接。
在简化版原理图中、AMC1311B-Q1差分输出(VOUTP、VOUTN)是 ADC121S101-Q1的输入。
具体而言,建议如何进行连接?
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    听起来您想进行差分至单端转换。  

    本指导手册的电路具有类似的功能: http://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

    此技术手册也是 :http://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf

    我不熟悉 ADC121S101、因此请客户在设计此电路时验证 ADC 的共模限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex-San

    感谢您的快速响应。

    "共模限制"是什么意思?

    请告诉我。  

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    共模限制是指单个通道的可接受输入范围。 例如、许多放大器不是真正的轨到轨放大器、这意味着可接受的输入范围在电源轨内的某个位置、因为需要一些余量。  

    例如、假设我要通过5V 和 GND 为差分放大器供电。 该放大器需要任一电源轨的300mV 余量、因此可接受的输入范围为300mV 至4.7V。 这是共模输入范围。 对于这种类型的放大器、通常您会将负输入设置为中间电源(2.5V)、并在中间电源电压附近摆动正输入。

    查看 ADC121S101-Q1、我不认为这是一个问题、因为模拟输入的范围可以是从 VA 到 GND、即轨到轨。