Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101-Q1, ADC121S101
主题中讨论的其他器件:ADC121S101-Q1、 ADC121S101
您好、TI 团队
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101-Q1, ADC121S101
您好、TI 团队
您好、Koji、
听起来您想进行差分至单端转换。
本指导手册的电路具有类似的功能: http://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf
此技术手册也是 :http://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf
我不熟悉 ADC121S101、因此请客户在设计此电路时验证 ADC 的共模限制。
您好、Hayashi-San、
共模限制是指单个通道的可接受输入范围。 例如、许多放大器不是真正的轨到轨放大器、这意味着可接受的输入范围在电源轨内的某个位置、因为需要一些余量。
例如、假设我要通过5V 和 GND 为差分放大器供电。 该放大器需要任一电源轨的300mV 余量、因此可接受的输入范围为300mV 至4.7V。 这是共模输入范围。 对于这种类型的放大器、通常您会将负输入设置为中间电源(2.5V)、并在中间电源电压附近摆动正输入。
查看 ADC121S101-Q1、我不认为这是一个问题、因为模拟输入的范围可以是从 VA 到 GND、即轨到轨。