This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:输出源电流为一个放大器或四个放大器?

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822211/lm324-output-source-current-is-one-amplifier-or-four-amplifiers

器件型号:LM324

您好!

现在我使用 的放大器是 LM324PWR

6.5 LMx24和 LM324K 的电气特性,输出源电流为一 个放大器或四 个放大 器?、因为 LM324PWR 有四个放大器。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格始终是由单个放大器提供的、也就是说、您需要考虑所有4级内部的总功率以进行 Tj 计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    Michael 是对的。 双路或四路放大器中的每个放大器都可以提供数据表中列出的电流。

    谢谢、

    Tim Claycomb