This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA313:电流感应电路 Vref

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822146/opa313-current-sensing-circuit-vref

器件型号:OPA313

你(们)好。

 这些测试结果由 TI 工程师的指导手册《放大器》(P57、低侧双向电流感应电路)提供。

我不清楚为什么需要 Vref。

它与我的客户的问题相关。 我的客户将 Vref 连接到 GND、我想它可能会导致问题。

感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 用于将输出电压偏置到中间电源。 如果 Vref 等于接地、则输出电压将尝试在负负载电流期间摆动为负值。 如果客户具有双向负载电流、并且他们为放大器使用单电源、则必须提供某种参考电压。  

    查看第58页"设计步骤1 "下提供的电路传递函数。 如果负载电流(II)为负、则 Vref 为0时输出电压为负。

    谢谢、

    Tim Claycomb