This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:低侧分流器配置中的反向电流测量

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, AMC1203, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821725/ina226-reverse-current-measurement-in-low-side-shunt-configuration

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: AMC1203AMC1200

您好!

低侧分流器配置、分流电阻器的一侧连接到 GND、该 GND 与 INA226 GND 处于同一节点。

当进行反向电流测量时、分流电阻器的共模电压将低于 GND。

典型 ADC、ADC 测量范围为 VREF 至 GND。 上述条件将超出 ADC 范围。

我想知道 INA226为什么能够测量+/-81.92mV 之间的差分电压?

以查看数据表。 V 测量称为 GND、I 测量称为 IN-。 根据此说明、我想可以测量它、因为它是差分电压测量。 但我仍然无法理解为什么 ADC 可以测量低于 GND 的电压。

INA226是否具有可精确测量的架构负共模电压? AMC1200或 AMC1203还可测量负差分电压。

我认为这些器件也是相同的。

您是否会解释为什么可以进行负电压测量以更好地理解?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的渡边三郎:

    差分输入信号由输入级进行电平上移、从而使产生的信号处于集成 ADC 的测量范围内。 这是实现负输入电压测量的技巧。

    如您所述的双向情况应该不是由 INA226处理的问题。

    此致、Guang