This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA202:此器件是否有 EVM?

Guru**** 2380080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA200, INA201, INA202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821875/ina202-is-there-an-evm-for-this-device

器件型号:INA202
主题中讨论的其他器件:INA200INA200EVMINA201

大家好、

我的客户希望评估此器件、但似乎没有为此器件设计的 EVM。

我们是否有任何可与此器件搭配使用的通用 EVM?

如果没有、您能否向我提供参考原理图?

谢谢!  

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    感谢您深入了解该论坛。  有一个 EVM。  不过、它称为 INA200EVM。  INA200、INA201和 INA202属于同一系列、采用相同的封装、应采用相同的器件、但内部增益电阻器除外。  可以 在此处找到该 EVM