This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV272:检查是否损坏

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822014/tlv272-check-for-damage

器件型号:TLV272

尊敬的所有:

    我有运算放大器 TLV272使用问题。

例如、我有两个损坏的 TLV272和一个全新的 TLV272。是否可以通过万用表测试在不加电的情况下检测到损坏?
损坏运算放大器的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    为了确定器件是否损坏、我们通常遵循以下流程。

    1.目视检查-在这里、我们查看器件的封装是否破裂或缺少一个封装。 如果器件过载、可能会对封装造成损坏。 如果发现损坏、您可以在此处停止、并假设器件无法正常工作。

    2.曲线图所有二极管-大多数放大器都具有从输入引脚到电源以及从输出引脚到电源的内部 ESD 二极管。 根据器件的不同、运算放大器的输入之间也可能存在二极管。 为了确定这些二极管是否发生了损坏、我们在这些二极管上运行一条曲线走线。 二极管可能会受到损坏,电流过大(通常大于10mA),从输入/输出流向电源。 当输入电压超过电源电压并导通二极管或电源电压关断时存在输入电压时、可能会发生这种情况。

    3.测试规格-如果运算放大器通过了前两个步骤、我们将通过自动测试设备(ATE)运行、以查看运算放大器是否仍在规格范围内。

    当运算放大器暴露于 ESD 或 EOS 时、通常会发生损坏。 我建议观看 有关 ESD 和 EOS 的 TI 高精度实验室视频以了解详情。

    谢谢、

    Tim Claycomb