This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:TLV9102IDR 支持的最大输出电流

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821912/tlv9102-maximum-output-current-supported-by-tlv9102idr

器件型号:TLV9102

请告诉我们 TLV9102IDR @12V 电源支持的最大输出电流。

如果您有任何报告、请与我分享报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    TLV9102短路电流为80mA。 如果您担心输出电压摆幅范围与输出电流间的关系、则数据表中的20V 电压下会出现图(图14和图15)。 这些波形图显示了在不同负载(灌电流和拉电流)下、与电源轨的距离可以有多近的输出摆幅。   请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Sanjeev