This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:Vdd1和 Vdd2电源质量可最大限度地减少噪声和误差

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, REF2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821586/amc1301-vdd1-and-vdd2-suply-quality-for-minimal-noice-and-errors

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: REF2033

你好  

请 向我提供有关 SUPLY 的建议

我有:

~16-18位 ADC MCU

用于测量 电流分流的 TI amc1301。

分流器位于由随机超高压火花引起的高 EMI 中。

对于电源设备、我 希望使用 1s Lipo  

器件在 Metall 框中进行了分屏

 

  我需要针对我的情况实现最大的 ADC 性能  

 

在本例中、我有一些问题:

为了 实现精确的 MCU ADC 测量、我需要外部 Vref。  
在这种情况  下,我可以使用双 Vref IC TI REF2033 (1.65V20mA + 3.3V20mA、6ppm/°C、精度:±0.05%)。

REF2033 OUT1 Vref 3.3 -> 至 MCU VDDA + amc1301 Vdd2
REF2033 OUT2 Vref 1.65 ->至 MCU Vref

或者 、amc1301 具有内部 精密电压稳压器、我不需要 使用任何外部 Vref\Precision V SOURCE、我可以使用低成本 LDO 而不会失去 ADC 性能?   

或者您可以告诉我更理想的解决方案吗?

 

用于隔离式 Vdd1器件的隔离式 DCDC  
从 DCDC 转换为 amc1301 Vdd1

我`m 将隔离式 DCDC 直接连接到 amc1301 Vdd1  、或者为了获得最大性能、我还需要精密 Vdd1 3.3V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加我们的 e2e 论坛!

    我自己没有将 REF2033与 AMC1301搭配使用、由于我不知道您的 MCU 的具体细节、因此无法为您提供有关您可能看到的性能级别的具体细节。  AMC1301中没有内部稳压器、但对于使用 LDO 为器件供电、我没有任何保留-不过、对于 MCU 上的 ADC、稳定的基准很重要、因为它具有您可能选择的任何外部 ADC 选项。

    对于高侧电压轨、我们使用了 SN6505和一个后跟 LDO 的脉冲变压器、看不到性能下降、因此这也是您的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tom Hendrick、谢谢您的回答。
    我想使用 PSoC 5LP 5800   (高达20位 ADC)  

    由1节锂聚合物电池供电的系统电源
    将降压/升压稳压器更改为3.3V

    REF2033 OUT1 Vref 3.3 -> 至 PSoC VDDA + amc1301 Vdd2
    REF2033 OUT2 Vref 1.65 ->至 PSoC Vref

     将隔离   式 DCDC (例如 adum6000)用于隔离式放大器部件+ 3.3 LDO 到 amc1301 Vdd1