This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4011:输入失调电压与频率有何关系?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821282/ths4011-how-is-the-input-offset-voltage-related-to-frequency

器件型号:THS4011

您好!

我在 THS4011的数据表中找到了以下陈述。

需要帮助了解输入失调电压如何随频率的增加而降低。

对于 THS4011、失调电压是否会在多大频率范围下降至 UV 范围?

谢谢

Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您错误地解释了这一奇怪的说法。  

    他们说、对于当时很少有良好偏移的高速放大器、它确实不错。但是、如果您需要更好的偏移、他们添加了偏移零位调整-这是愚蠢的、该调整对漂移没有影响、并且很少包含在更现代的器件中。  

    不要将其解释为表示偏移随频率而变得更好。 情况并非如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    THS4011的失调电压调整为6mV (最大值)、1mV (典型值)。  

    使用 NULL 引脚进行调整可以实现的最小偏移电压是多少?

    谢谢

    Pavithra Joshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、最初可能是0、但正如我说过的、这种类型的零不会帮助漂移、因此它会随着温度变化而立即关闭-这是一种没有人再使用的旧方法。