This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:低于最小电压电源(Vs)时的输出

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7042, TLV7032, TLV1702, TLV1704, TLC3704, TLV3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817436/tlv1702-the-output-at-below-minimum-voltage-supply-vs

器件型号:TLV1702
主题中讨论的其他器件:TLV7042TLV7032TLV1704TLC3704TLV3704

你好

我们正在考虑使用 TLV1720。

在我们的电路中、TLV1720的输出必须为高阻抗。在2.0V 以下的低电压下。

TLV1720的工作方式是否与上述相同?

如果上述行为不正确、您是否会向我们介绍其他比较器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要查看2V 以下的性能并返回给您。 如果您的最大工作电压低于6.5v、我建议您考虑使用 tlv7032和 tlv7042系列、该系列具有上电复位 POR 电路、可在低于工作电压范围时控制输出。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    感谢你的答复。

    我期待收到您的审核结果。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。 我很确定在低于2V 的某个电压下它将是高 Z,但我想确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    感谢您的支持。

    您在第一次答复中介绍的比较器"tlv7032"是双通道、但我们需要四通道 IC。  

    您是否会向我介绍"tlv7032"四通道类型?

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanagawa - San

    遗憾的是、TLV7032和 TLV7042目前仅提供双通道和单通道版本。  因此、如果需要4个通道、并且需要在加电或断电时保证输出、则需要两个双通道。

    我和我们的设计团队一起回顾了 TLV1702低于2V 的功能、我们确定不可能假设 TLV170x 器件的输出为高 Z。 当电源电压要低得多时、例如小于0.5V、 由于输出级为双极、并且没有足够的电压来打开低侧晶体管、因此输出将具有高 Z。  但是、随着电源电压增加到建议的工作电压、无法定义输出状态。  同样、对于正在关闭的电源、当电源斜降直到输入级崩溃时、输出很可能会保持其当前输出状态。  此时、随着电源电压上升到低于输出晶体管的阈值电压、输出电压可能会改变状态。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    感谢您给我很多有用的建议。

    您是否具有有关 TLV1704的推挽式输出类型?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanagawa - San

    您可以选择四路和推挽输出级、即 TLC3704和 TLV3704。

    但是、如果您在低于工作电压范围时仍需要输出高阻抗、这两种器件都不能满足该需求。

    根据这一要求、您需要一个具有上电复位电路的比较器、我们最近才开始将该功能包含在我们的设计中。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanagawa - San

    一段时间里、我们没有看到任何响应、因此我要关闭这个线程。  如果您有任何其他问题、请随时回复或打开新主题。

    卡盘