This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:INA234

Guru**** 2983110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168412/ina234-ina234

器件型号:INA234

您好!

数据表中提到电流传感器支持两种配置:高侧分流器和低侧分流器-您能解释这两种配置的优缺点吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    插入分流器始终会产生由分流器上的压降引起的误差。 在许多电路中、当分流器安装在电源电压线路中(高侧测量)并且只有电源电压发生变化的程度比分流器引入接地线路时(低侧测量)有所不同时、更好地容忍这种压降 整个电路的信号接地会因压降的变化而发生偏移。

    但是:

    当分流器安装在高侧时、分流器上的压降可能会叠加在电流感测放大器必须能够完全抑制的巨大共模信号中。 因此、用于高侧测量的电流感应放大器必须提供100...120dB 甚至更高的出色共模抑制。

    另一方面、当分流器安装在低侧时、共模信号通常非常小、电流感应放大器不需要非常高的共模抑制。 是的、在低侧电流测量中、在大多数情况下甚至可以使用简单的运算放大器、无需专用的电流感应放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sergey、

    除了 Kai 的评论之外、请观看 TIPL 视频 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-design-considerations。

    此致、

    Mitch