This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL052:TL052IP_ESD

Guru**** 2146520 points
Other Parts Discussed in Thread: TL052, TL072H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168551/tl052-tl052ip_esd

器件型号:TL052
主题中讨论的其他器件: TL072H

尊敬的 TI 团队:

TI.com 上未提供 TL052IP 资质审核数据。  

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。

但是、数据表未显示 ESD 的结果。

材料名称:TL052IP

(HBM:±●●V、CDM:±●●V)  

此致、

坂本/ TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakamoto - San、您好!

    TL052是少数几个没有 ESD 额定值的较旧数据表之一。 DIP 封装对此应用是否重要? 如果不是、则建议使用 TL072H。  

    我确实找到 了 TL052ACP 1997年运行的 ESD 测试结果;结果是 HBM 通过高达1500V。 MM PASS 300V、CDM PASS 2000V