This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:当输出从-Vs 快速变为+Vs 时、OPA541AP 的电阻负载电流

Guru**** 2772605 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821022/opa541-dammage-of-opa541ap-with-inductive-load-when-the-output-goes-quickly-from--vs-to-vs

器件型号:OPA541

这是驱动器的原理图。 当输出从-Vs 变为+Vs 通勤3A 时、输入感应会被破坏

我们在同一个散热器上固定了6个驱动器。 这意味着所有封装都通过灌电流以电气方式连接在一起。 这是个问题吗?

灌电流的温度为90°C,这是否是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilbert、

    很抱歉 、您的 OPA541应用程序出现问题。 与 使用纯阻性负载时相比、驱动电感负载的热挑战要大得多。 8.1.3安全工作区部分中的 OPA541数据表规定、"直流电机等无功或生成 EMF 的负载可能会满足严苛的 SOA 要求。 在纯无功负载下、输出电压和负载电流为90°异相。 因此、当输出电压为零且导通晶体管上的电压等于全电源电压时、会出现峰值输出电流。" 此时很难知道故障是由热条件还是其他原因造成的。

    您已经确定 OPA541输入检测正在被破坏。 这是否意味着 OPA541的输入电路损坏、或者这是一个更广的术语、表示 检测功能中使用的 OPA541损坏?

    功率运算放大器出现故障的常见原因有两个:输出晶体管的热感应故障和   其中一个引脚功能的电气过载(EOS)。 我们需要详细了解应用中使用的负载、输入信号特性以及输出波形从 -vs 转换到+vs 时的更多详细信息。  如果输出压摆从+Vs 到-Vs、是否会损坏 OPA541?

    您应该 能够将多个 OPA541运算放大 器安装在通用散热器上、前提是它们都在类似的条件下运行。 我假设您的 OPA541器件采用11引脚 TO-220kV 封装、在这种情况下、封装散热选项卡的内部电势为-Vs。 因此、如果 TO-220封装与散热器没有电气绝缘、散热器必须连接至-Vs 电位、而不是接地。 请检查 卡舌如何连接到散热器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    实际上、如果我将信号发送到 OPA541、它没有反应。 输出电流始终为0、009A、这就是为什么我们知道输入感应已被破坏但不确定的原因。

    损坏发生在 OPA541输出从+Vs 到-Vs (或从-Vs 到+Vs)的 DIrac 响应上。 如果我们生成一个斜率介于+Vs 至-Vs 之间的脉冲、则不会造成损坏。

    电荷为电感194µH 0.9欧姆(使用小电容器进行电缆)。

    是的、我们使用11引脚 TO-220kV 封装。 6个散热片以电气方式连接至散热器、但散热器未连接至-Vs、未连接至任何部件。

    您是否知道防止损坏(保护组件)的解决方案?

    从我的侧面:我将更换散热器以将温度降低到70°,并使用斜率而不是去毛拉克脉冲来进行换向。

    Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilbert、

    感谢您提供更多信息。 以下是我对 OPA541应用的评论。

    实际上、如果我将信号发送到 OPA541、它没有反应。 输出电流始终为0、009A、这就是为什么我们知道输入感应已被破坏但不确定的原因。

    • 如果我正确地解释了这一点、您将应用输入信号、但您会看到输出响应、而不 是它提供0.009A 连续直流电流。 您能告诉我 您正在应用的输入信号的详细信息吗? 正常工作的 OPA541应放大其工作带宽内的输入波形。

    损坏发生在 OPA541输出从+Vs 到-Vs (或从-Vs 到+Vs)的 DIrac 响应上。 如果我们生成一个斜率介于+Vs 至-Vs 之间的脉冲、则不会造成损坏。

    • 这是否意味着向输出引脚施加一个复数响应、例如振幅为+vs 至-vs 的脉冲? 如果是、您提到的负载是否是该电路的一部分?

    电荷为电感194µH 0.9欧姆(使用小电容器进行电缆)。

    • 您提到"费用"。 该负载是否以某种方式充电、然后施加到 OPA541输出引脚?

    是的、我们使用11引脚 TO-220kV 封装。 6个散热片以电气方式连接至散热器、但散热器未连接至-Vs、未连接至任何部件。

    • 好的、如果散热器是浮动的并且没有连接到任何外部电位、它应该接受 OPA541 TO-220安装标签上的偏置电压、-Vs。 我们通常将散热器硬接线至-Vs、但只要它悬空、我相信 OPA541器件就可以了。

    您是否知道防止损坏(保护组件)的解决方案?

    • OPA541是我们的传统功率运算放大器之一、数据表中提到的保护方法 并不是我们最 现代的建议。 从 OPA541输出引脚连接到电源轨的1N4003二极管今天不是我们推荐的。 它们将被更高电流、极快恢复的硅整流器二极管所取代。 这些将用于传导电感负载的反电动势产生的任何电流。 然后、将高功率瞬态电压抑制器(TVS)二极管 从 Vs+和 Vs-引脚接地。 它们 为  与反电动势事件相关的任何电流提供接地的返回电流路径。 电源旁路电容器在瞬态事件期间也起作用。 这是保护计划的图像。

    请注意、我将从周五开始在亚洲进行国际旅行、但我在 e2e 咨询方面的协助能力将受到限制。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程