This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:施密特触发器未在设定的阈值上截止

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2196, TL082, OPA2180, LM393, LM358, TL072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166946/tl082-schmitt-trigger-not-cutting-off-at-set-threshold

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:OPA2196OPA2180LM393LM358TL072

您好!  

我将基于使用 TL082生成的施密特触发器实验一些功能。 我将同相电压设置为2.04V、反相输入端的电压是可变的。 当输入为1.92V 而非2.04V 时、我可以看到输出切换。 在我的实验中、如果不是2.04V、它至少应该在2.0V - 2.02范围内截止。 有人能不能告诉我们其中可能存在的问题是什么? 此外、如果此 IC 不适用于施密特触发器应用、您可以建议使用一些 IC。 我找到 了 OPA2196和 OPA2180、但这两个器件在 TI 缺货。  

我共用下面的电路。  

电阻器 R17通过一些电流、施密特触发器将测量 R17上的电压、该电压也是其输入电压。 根据万用表、运算放大器在20V 单极电源下工作、上限阈值电压设置为2.04V (在运算放大器的同相输入端测量)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapniil、

    超出 TL082的共模输入电压范围。 请参阅数据表的第6.6节。 请记住、TL082是一款无输入轨到轨运算放大器。

    为什么不使用专用比较器? 有什么类似 LM393的东西? 或其中的一些?

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#sort=p1130;asc

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个月前、我在单独的 PCB 上设计了相同的电路、但它仍然完美无瑕。 这次我在新的 PCB 上连接了一个控制器、然后导致了问题。 任何引脚也没有短路。  

    我主要的疑问是、即使该运算放大器不是一个好的比较器、为什么它在一个 PCB 上工作而不是在另一个 PCB 上工作。  

    我也可以使用 LM358来实现此目的吗? 因为我在接下来的2天内有这个项目的截止日期。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapniil、

    运算放大器可能会显示较大的制造容差。 我认为很幸运、一个采用 TL082的电路工作正常、另一个电路工作不了。 您可能还需要阅读 TL072数据表的第9.3节。 TL072和 TL082非常相似、如果不相同。

    您的电路可以与 LM358配合使用。 但在任何情况下都应删除"C8"。 使用迟滞时、在比较器的正输入端设置一个电容器会产生相反的效果。 请记住、比较器输出到+input (迟滞)的反馈应有助于更快、更大范围地遍历比较器的阈值区域。 但是、"C8"会再次减缓这种穿越、从而破坏迟滞效应。 就好像您同时在汽车中刹车和加速一样。 想一想、当比较器的输出从低电平切换到高电平或从高电平切换到低电平时、它对比较器的正输入意味着什么。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息非常有用。 在阈值输入因噪声而变化的情况下、我添加了电容器、因此在任何电压下都将发生截止、而不是我所设置的值。 但我肯定会记住您的反馈、并通过删除反馈再次尝试。 非常感谢 Kai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapniil、

    噪声滤波始终是一个好主意。 但我会这样做:

    47k 电阻器被分成一个2k2和44k8电阻器(44k8 + 2k2 = 47k)、而2k2电阻器与 C1组合形成一个转角频率为70Hz 的低通滤波器。 当然、您可以根据自己的需求修改组件值、以提供任何其他转角频率。

    Kai