This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4376-Q1:OPA4376-Q1在接近零输入时输出误差电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820755/opa4376-q1-opa4376-q1-outputs-an-error-voltage-when-it-is-close-to-zero-input

器件型号:OPA4376-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA4376

当使用 OPA4376时、我们有以下问题:

使用单个5V 电源、向同相和反相端子施加大约2500个电压、反相端子比同相端子高1mV 或2mV。

运算放大器输出电压跳至160mV 左右。

1、静态测试期间、分别向反相端子和铜图像端子施加2502mV 和2500mV 的固定电压、输出结果为1mV (理论值为0mV)的固定值、输出正确。

当我们施加信号源、即系统瞬态、在同相和反相端子上施加约2500的电压时、反相端子比同相端子高1mV 或2mV。 运算放大器输出电压跳至160mV 左右。 输出不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "系统瞬态"是什么意思? 您能否提供显示输入信号和输出信号的示波器图? 它还应显示160mV 电压跳变。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5397585:

    您在整个 OPA4376电路中使用的容差电阻器是多少? 如果电阻容差较高且电阻值不匹配、 则可能会通过两个输入放大器和差分放大器级信号路径产生不均匀的增益。

    如果您根据最坏情况下的电阻器容差进行增益计算、则1%甚至0.1%的电阻器的误差水平会让您感到惊讶。 这就是存在精密仪表放大器的原因。 它们具有 板载电阻器、这些电阻器经过激光修整、彼此之间的电阻值在毫欧以内。 最终结果是它们具有精确的增益和非常高的共模抑制(CMRR)。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程