This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:在工作温度范围内保证 Vos 和增益误差的规格吗?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821468/ina186-q1-are-the-specs-of-vos-and-gain-error-guaranteed-over-operation-temperature

器件型号:INA186-Q1

您好!  

在 工作温度范围内保证 Vos 和增益误差的规格吗?

为了计算整个温度范围内的最大/最小失调电压和增益误差、我是否应该在25°C 时使用 Vos 和增益误差及其漂移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    是的、它们是通过您发现的漂移规格来实现的。

    我们应该使用室温规格加上漂移、以便在温度下得出相应的规格。

    此致、Guang