This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:输入阻抗

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820430/ina240-input-impedance

器件型号:INA240

大家好、

我是否可以知道 INA240A1的输入阻抗? 因为我在数据表中找不到它。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    差分输入电阻的标称值为6.8KOhm;差分输入电阻的标称值为500KOhm。

    请单击"此已解决我的问题"按钮以确认此操作是否解决了您的问题。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是"...共模输入电阻的标称值为500KOhm Ω"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Guang、

    对于大多数电流感应放大器、 共模输入电阻的标称值为500KOhm。 然而、INA240在内部差分放大器之前具有 PWM 抑制电路。 共模输入电阻是否仍然为500KOhm?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、是的。 PWM 抑制电路和电阻网络相互独立。

    此致、Guang