This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:单电源?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820952/lm675-single-supply

器件型号:LM675

你(们)好

1.- LM675是否可以使用单电源?

2.-单电源的最小电源电压是多少? (它可以使用+15V 的单电源吗?)

3.-我有一个由+/-15双电源供电的 LM675。 LM675即使在输出引脚上没有电流的情况下也非常热。 这是正常的吗? 注意:组件是在空气中(不固定在 PCB 上、并且没有散热器)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有您尝试执行的操作的原理图、就无法确定答案。 但是  

    总电源电压范围为16V 至60V,因此单电源电压需要>16V。  

    2.no未焊接?? 很可能会发生振荡、从而导致高温

    3.为了完成设计,需要考虑 I/O 机房-所有运算放大器都是如此,在随附的文章中进行了回顾,这是 Insight #1,因为它始终出现(几乎不仅仅是不稳定)

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=564967

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源电流为17mA、+/-15V 时的热耗散约为0.5W。 这可能会预热 LM675。 请参阅数据表的"功率耗散和散热"一章。 另一个原因是 LM675会振荡。

    Kai