您好!
我有一个项目来测量空间环境中太阳能电池新概念的 IV 曲线。 我们非常感谢您为我推荐用于测量电芯电流输出的精密放大器。
MSP340微控制器是系统的核心。 Taxes Instrumentation Company 提供耐辐射微控制 器 MSP430FR5969-SP。 该模型包括一个模数转换器(ADC)和一个嵌入式控制器局域网(CAN)。 该电路设计的第一个草案是使用 MSP340微控制器之一来控制精密电流吸收器(PCS)。 基本上、PCS 将在电池上施加电压、并在整个 IV 曲线上扫描。 因此、MSP340将控制施加的电压和扫描过程。 一旦太阳辐照度冲击电池、将在给定的电压数据点生成电流。 将测量给定电压数据点处的电池温度、以便最终读数为 I - V - T。生成的电流将流经精密仪表放大器(PIA)、并以模拟形式读取电流。 要将其数字化、需要使用模数转换器(ADC)。 通过 PIA 的数字化读数将通过控制器局域网(CAN)发送到板载计算机。 然后、板载计算机将数据(电流、电池上的电压和温度的数字化读数)发送到地面。
1- TI 可以为上述应用提供哪种类型的放大器? 它应该与 MSP430FR5969-SP 微控制器及其 launchpad 兼容、尤其是随附的 ADC?
2-您是否还建议使用 TI 的分流电阻器?
提前感谢您。
加尼姆