This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 咨询有关放大器的一些问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1692, OPA172, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820268/consulting-some-questions-about-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA1692OPA172TLV9062

对于双极放大器、我们认为输出阻抗是电阻的、它不随频率变化、对吗? 但对于 CMOS 或 JFET 放大器、输出阻抗会随频率而变化、是不是?

所有放大器是否都是单极系统?

2πVpk,知道压摆率会限制带宽、Fmax =(压摆率)/μ s 我们从正弦波输入信号中得到公式、但对于其他输入信号、例如方波、三角波和任意信号等、压摆率与全功率带宽 Fmax 之间有何关系?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要阅读以下内容:

    e2e.ti.com/.../slyt677.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请在下面查找我的意见。  

    对于双极放大器、我们认为输出阻抗是电阻的、它不随频率变化、对吗? 但对于 CMOS 或 JFET 放大器、输出阻抗随频率而变化、是不是?

    否、输出阻抗为电阻或无功阻、与晶体管技术无关。 输出阻抗取决于整体设计架构。  

    例如、OPA1692是双极放大器、但从数据表中可以看到、输出阻抗是无功的。  

    OPA172是 CMOS 放大器、但输出阻抗为无功。

    TLV9062是 CMOS 放大器、但输出阻抗是电阻的。

    2、所有放大器是否都是单极系统?

    不可以、它们有多个极-零对。 发生这种情况的频率取决于放大器的设计应用。  

    2πVpk,、压摆率会限制带宽、Fmax =(压摆率)/μ s、我们从正弦波输入信号中得到公式、但对于其他输入信号、例如方波、三角波和任意信号等、压摆率与全功率带宽 Fmax 之间有何关系?

    为了解释这一点、我将讨论3个常见输入信号:

    1.方波-我认为没有公式将压摆率与方波的 Fmax 相关联。 但是、请注意、方波的斜率接近无穷大、但任何放大器的压摆率都是有限的。 您需要确保半个时间周期(1/2f)始终大于转换时间(斜升至 Vpeak 所需的时间)。 如果不满足此要求、您将开始注意到转换导致的失真。  

    2.正弦波-您可以使用问题中针对本例所述的公式。  

    3.三角波-这个输入信号由于压摆率而受到的影响最小。 只要三角波的斜率小于器件的压摆率、输出就会很好。  

    总而言之、方波将受到压摆率带宽限制的影响最大、而三角波的影响最小。  

    此致、

    Bala Ravi