This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:IC 在负共模下不工作

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817521/lmp8646-ic-is-not-working-in-negative-common-mode

器件型号:LMP8646

IC 在负共模电压下不工作。 它在正共模电压下工作 、当为其提供负共模电压时、其输出电压不符合预期。

连接负共模电压后、IC 会损坏、不再工作。

下面给出了我进行测试的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manali、您好!

    我对延误表示歉意-我们的团队昨天因公休而不在办公室。 我们的一位工程师正在分析您的问题、并将很快回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manali、您好!

    感谢您来到论坛!

    LMP8646应在负电压轨上工作、输入极性正确。 您能否提供一些更多的原理图信息:电源、RG、输出电阻器、所有元件如何接地以及测量 Vcm >0V 电流时的测试设置?

    这些信息可以帮助我确保我向您提供完全知情的回复。

    此外、如果您简要说明如何连接所有设备并将其打开、这也会非常有帮助。

    谢谢、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了极性之外、正负共模电压的设置完全相同、它们是反向的。

    使用数字万用表测量输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manali、

    当您说极性相反时、您是指"-1.2V"变为"1.2V"。 如果是、则放大器正在测量负分流电压、由于器件是单向的、因此不应进行测量。

    您如何创建-1.2V 和5V 电源?

    当 Vcm >0时,Vcm 是否= 1.2V? 这是否意味着您切换 LMP8646的输入?

    我担心您可能会在建议的条件之外操作器件。 在数据表的第7.3.1.1节中、它指出、对于情况1、如果 vs >= 5V、则器件可能的最大输出电压为1.3V。 在100m Ω 范围内测量电流为2A、因此 VOUT = 2A*0.1Ohm*33.33k/5k = 1.3332V。 这超出了本例中可能的最大 VOUT。 虽然这似乎与您的测试和 VCM>0相冲突、但我相信 VOUTmax 会随着 VCM 变得越来越负而减小。

    我建议尝试仿真数据表测试条件并减小增益(Rg)、使 VOUT 小于1.3V。

    此致、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    极性相反、IN +连接到正电压电源、而 IN-连接到负载。 与数据表的图26中给出的相同。

    我有3个通道的可调节电源。 其中一个可提供0-30V 电压、另一个可提供负电压。

    在使用之前、我使两个电源的接地端子共用、并在连接电路后逐渐增加电压。

    我在1A 电流下对同一电路进行了测试、并对相同的 Rg 进行了测试。 但在这两种情况下都不起作用。

    如果可能的最大输出电压为1.3V、那么我如何在上述情况下获得3V 的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manali、

    好的、当您反转 VCM 极性时、您将反转输入、这很好、因为您的负载电流是由总线电压控制的电压、因此看起来是这样的。 很好。

    您使用的是双电压电源、并将所有电源接地为该双电源的公共电源。 很好。

    1. 您是否使用可能损坏的器件或仅在 VCM>0时工作且从未使用负 VCM 进行测试的器件测试了1A 电流?
    2. 当您缓慢调整总线电压(从而缓慢调节电流)时、器件在轨电压达到3V 之前报告的是什么?
      1. 对于经验证未损坏的新器件、当您首次将 VCM 从0V 缓慢降低到-1.2V 时会发生什么情况? 请注意、当 VCM>0时、器件仍可能提供有效测量、但当 VCM<0V 时、器件将无法工作。 这是因为内部结构在测试期间可能已损坏、并将以负 VCM 开启、但不会以正 VCM 开启。 对我来说、看到 VOUT 轨达到3V 似乎是器件已损坏、因此请勿在详细说明可能的故障模式和机制时使用此电源轨。

    3. 当 VCM>0V 时、您能否确认设备/测试设置何时工作的数据? VOUT 和负载电流的测量值是多少?

    总的来说、我仍然无法理解为什么它会中断或不起作用、但在这里、拥有以下数据将会有很大的影响:

    • 系统与 VCM>0配合工作时的数据
    • 显示 VOUT 在器件停止工作之前所做工作的数据
    • 显示 VOUT 在器件可能发生故障后的作用的数据
    • 数据应包括负载电流、VBUS、IQ (器件电源电流)、VOUT、RG
    • 使用负 VCM 进行测试前后的输入偏置电流(IB)数据可以直接显示器件是否正在中断。 因此、如果在器件首次使用负 VCM 进行测试后 IB 超出指定的限值、那么这至少可以向我们证明测试设置中的这一点会使器件中断、然后我们可以继续操作。

    最棒的

    Peter