This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:单电源

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820311/opa2277-single-power-supply

器件型号:OPA2277

OPA2277是否提供单电源?例如、VCC +连接到+15V、VCC 连接到 GND、它是否可以这样使用?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、OPA2277可由单个+15V 电源供电、V+= 15V、V-= 0V。然而、请注意、当诸如 OPA2277的运算放大器由单个正电源供电时、(VCM)共模电压范围为(V–)+2至(V+)–2、 输出(VO)电压输出 、RL = 10 kΩ(V–)+0.5至(V+)–1.2。 因此、在单个+15V 电源下、VCM 变为+2V 至+13V、Vo 变为+0.5V 至+13.8V

     必须遵守这些工作条件才能保持缸套正常工作。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程