This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:运算放大器 OPA454

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/816990/opa454-op-amp-opa454

器件型号:OPA454

您好!

  我将使用 TI 芯片设计运算放大 器。运算放大器需要:输入电压和频率为0 - 5V 和1MHz,、放大后的输出电压为0 - 100V(1MHz)。 您能给我一些关于 选择哪种 TI 芯片以及如何实现它的建议吗?

  昨天我使用 OPA454来实现它、但发现 OPA454的 GBM 还不够。这就是为什么我选择开机自检的器件型号 OPA454的原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4210376

    遗憾的是、我们没有满足您的电压/带宽要求的任何器件。

    可以有多个增益级保持在带宽要求范围内、但这会增加成本和增加增益误差。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢您的重播。您能给我一些关于如何  多个增益阶段的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1MHz 时的100V 输出有点难实现、TI 似乎没有器件、  

    我已经在使用可能适合您的设备处理不同的项目 -您可以查看 Apex PA107、 我已经成功地将其模型导入 TINA (随附)、但我注意到它似乎仿真的压摆率远低于2500V/usec 规格-我在这里使用了偏移电源、我认为这是可以的、但您应该确认这一点。 20响应的小信号增益为11Mhz、  

    我必须将0至5V 1MHz 方波输入减慢至50nsec 边缘、仍然会出现压摆限制-类似地、输出2000V/usec 应符合规格以实现更好的形状(更小的过冲)

    这是 TINA 文件、  

    e2e.ti.com/.../PA107-gain-of-20-100V-step.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我猜您需要0至100V 1MHz 方波。 无论您实际需要什么、请记住、100V 转换需要一定的压摆率- OPA454具有极低的压摆率。 PA107显示为2500V/μ s、但模型产生1000V/μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4210376

    您最好的选择是找到一个能够满足需求的放大器。 Michael 提到的 Apex 公司专门从事此类放大器。

    解决方法只是 会使任何误差复杂化、正如 Michael 所指出的、OPA454的压摆率不足以满足此应用的要求。

    此致

    Dennis