This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:输出波形异常

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358, LMV358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820072/lmv358-output-waveform-is-abnormal

器件型号:LMV358

尊敬的先生

你好。

我们使用 LMV358遇到问题、需要您的帮助。

我们需要知道为什么只有 OUTB 的输出波形不稳定。 请参考以下信息。  

某些 LMV358会出现此问题。 但大多数 LMV358是正常的。 缺陷率约为4%。感谢您的帮助。

原理图

移除 AFE 负载并将200kΩ Ω 负载/1uF 添加到 GND 会出现相同的问题。 波形如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE Vref 电源连接是否连接了任何电容? 运算放大器输出端的电容会导致振荡。 请观看 我们有关稳定性 的 TI 高精度实验室视频、了解稳定性问题的原因以及解决方法。

    在输出端添加1uF 电容负载肯定会导致稳定性问题。 如果您只有电阻负载、输出是否仍然振荡?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想补充一点、我建议使用 LMV358A 而不是 LMV358。  LMV358A 是 LMV358的升级版本。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim。

    你好。

    感谢您的信息。

    缺陷率约为4%。  我是否可以知道规格中与此问题相关的数据类型。 谢谢你。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

     影响 运算放大器稳定性的两个主要特性是开环增益(AOL)和开环输出阻抗(Zo)。 有关稳定性的 TI 高精度实验室视频将讨论 AOL 和 Zo 为何对稳定性很重要。

    谢谢、

    Tim Claycomb