This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084:tl084

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084, SN7407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818342/tl084-tl084

器件型号:TL084
主题中讨论的其他器件 :SN7407

尊敬的 SIR、我使用的电路中包含 Sn7407、后跟1k Ω 的上拉电阻器、SN7407的输出端连接到 TL084的输入端。TL084用作开关 MOSFET 的电压跟随器、电压为+-15V。

我在1KHz 频率下获得良好的输出、但在50KHz 频率下输出不好。  

请查看以下波形:  

PCB 设计如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前两个波形在1KHz 频率下输入和输出到 TL084、接下来的两个波形在50kHz 频率下为输入和 TL084。

    此外、在前两个波形中、输出具有1伏的压降。 它提供的开关电压为14V、而不是15V 开关电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

    15V 输入超出运算放大器的 VOH (高电压输出)。 因此、运算放大器在返回线性运行之前具有过载恢复时间(延迟)。 尝试向 TL084输入添加一个大约5k 的下拉电阻器。 这将使输入高电平12.5V、TL084将保持线性运行。 这将证明或证明这是主要问题。  

    您是否希望推荐更好(更快开关)的 MOSFET 驱动器。 所需的栅极电压是否始终为15V 和0V?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ronald、

    我正在使用需要+15V 和0V 开关的驱动器。 您能不能建议我如何为此使用 TL084。 我不能通过对+15V 和0V 的开关操作相同的 PCB,只需进行一些小改动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    从数据表中可以看到、输入共模范围介于[(Vcc+)-4V 至(Vcc-)+4V]之间、10kohm 负载的输出电压摆幅范围介于 [(Vcc+)-3V 至(Vcc-)+3V]之间。 由于您使用的是缓冲器配置、因此在输出摆幅成为问题之前、您的电路将首先受到输入共模范围的限制。  

    从数据表的表6.3 (建议运行条件)可以看出、电源电压范围为(Vcc+- Vcc-)= 15V -(-15V)= 30V。 该运算放大器没有接地引脚、因此只要处于运算放大器的工作范围内、就可以使用不平衡电源。  

    因此、对于您的情况、要缓冲0V 至15V 之间的信号、您可以使用电源、使 Vcc-=-5V 和 Vcc+= 20V。  

    此致、

    Bala Ravi