This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:提供大信号平坦增益

Guru**** 2512185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818902/lmh5401-sp-large-signal-flat-gain-available

器件型号:LMH5401-SP

您好、E2E、

你好。

我们的客户希望了解以下内容:

1) LMH5401-SP 的可用大信号平坦增益(0.1至0.2dB 平坦增益)、适用于直流耦合(0Hz)至~ 2GHz 以及具有1A 的2.5GHz 应用- 1VP-P 输出1B)- 2VP-P 输出。  配置为单端输入转差分输出。

2) 2)具有较高频率宽带的可用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要找到原始特性数据并将其发送给您、以便客户可以确定增益平坦度要求的带宽。  这是当前提供的最高带宽航空级器件。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:


    感谢您提供最新信息。 我们将等待数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送一封电子邮件、其中包含用于生成数据表 的原始数据文件图2。 SE-DE 小信号频率响应与增益间的关系。  您可以根据需要测量任何带宽的增益平坦度。   

    谢谢

    Christian