This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:OPA454启动电流

Guru**** 1828960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA445, OPA454
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819773/opa454-opa454-start-up-current

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件:OPA445

您好!

OPA454和 OPA445的上电电流是多少? 因为我们的客户发现、如果电源电流低于 OPA454的2A、电源将会损坏、而 OPA445可以正常工作、那么  在上电期间 OPA445和 OPA554之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您说"...如果电源电流低于 OPA454的2A、电源将损坏..."是什么意思?

    嗯、我认为 OPA454和 OPA445本身不具有"上电流"。 如果有相当大的上电流、则这可能是由负载引起的。 但对于 OPA454、短路电流限制在大约170mA、该电流远离2A。 另一方面、OPA445的短路电流要低得多、仅为26mA。 这可以解释为什么 OPA445在您的电路中工作、而 OPA454不工作。 还是来自其余电路的上电电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    OPA445和 OPA454是高电压运算放大 器、但其标称工作电流很低、大约为几毫安。 在   V+/V-正常 加电期间、我不会指望两个运算放大器消耗明显更高的电流、超过几毫安。  有时、对于运算放大   器、可能会出现上电条件、导致消耗的电源电流高于预期。  例如   、双 (+/-)电源的启动时间不相等 、即正电源 比负电源快得多或晚。 在这种情况 下、可能会遇到内部锁存条件、并且运算放大器消耗的电流可能远高于正常值。 我们没有收到任何关于 OPA454具有此行为的报告、但我们可能无法知道客户可能采用的所有不同电源电压应用方式。

    如果 OPA454出现这种现象、在 V+和 V-之间添加瞬态电压抑制器二极管以接地几乎总是可以解决问题。  如果 事实证明存在锁存条件、我们可以更详细地讨论该选项。  

    如果您可以提供包含详细电源、输入电压和负载信息的 OPA445-OPA454电路原理图、我们可以查看该电路。  此外、在  为两个器 件加电期间电源 V+和 V-电压和电流的 DSO 图像可能非常有用。

    客户是否将 OPA454底部 PowerPAD 连接到 PC 板上的 V-? 请参阅《12.1.2 PowerPAD 布局指南#1》。 PowerPAD 必须连接到器件上的负电源电压 V–。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程