This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:OPA365

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819741/opa365-q1-opa365

器件型号:OPA365-Q1

PL 忽略第一个 pdf 附件。 误进了。

请参阅随附的使用 NVE 传感器进行非耗散电流感测的方法。 这需要适当选择运算放大器。

如果您建议让电路作为电流源更好地偏置传感器和差分至单模转换运算放大器、我们将不胜感激。

感测到的电流是 LLC 级开关频率为200kHz 至400kHz 的初级侧电流。 它是相当快的 s/r

Thnx

robine2e.ti.com/.../REMOTE_5F00_SENSING_5F00_C2K.pdfe2e.ti.com/.../non_2D00_dissipative_5F00_sensing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该能够在具有足够电源电压范围的差分放大器配置中使用任何运算放大器来处理您的12V 电源。 所需的带宽将取决于您对放大器的增益大小。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Thnx