This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:LOG114 A5?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819825/log114-log114-a5

器件型号:LOG114
主题中讨论的其他器件:OPA365

戴尔

我是否可以在不使用高电流线性校正功能的情况下使用 OPA365而不是 A5?


考虑在 V_BAIAS 中输入 A5。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    关于您对 LOG114的查询:

    我是否可以在不使用高电流线性校正功能的情况下使用 OPA365而不是 A5?

    如果不会遇到1mV<I1<10mA 的输入电流、您当然可以放弃添加高电流线性校正电路。 仍需要 OPA365或其他运算放大器来建立由 LOG114 EVM 使用的+2.00V VBIAS、该 EVM 由单个+5V 电源供电。 如果您未使用 LOG114 EVM、则如图2所示。 无需  VBIAS 电路即可应用单电源配置示例。 VREF (引脚16)提供等效的 VBIAS 功能、但电压为+2.50V。

    考虑将 A5输入 V_BAIAS...

    LOG114 A5可用作 VBIAS 源。 但是、它不像 OPA365那样具有直流精度。 其电压偏移、电压偏移漂移、输入共模电压范围(VCM)、CMRR 等将与 OPA365提供的电平不同。 如果 LOG114应用不需要最高水平的直流精度、则可以使用 A5来代替 OPA365。 只需比较 LOG114 A5和 OPA365运算放大器的电气特性表、然后查看满足应用需求的器件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程