This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:信号输入快于电源电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817487/tl074-signal-input-input-faster-than-supply-voltage

器件型号:TL074

大家好、

1.如果在+/-12V 电源电压之前输入 IN+/IN 电压、该器件是否损坏?

2.遵循问题1。 如果是、则在+/-12V 输入之前、应保持 IN+/IN-的最小共模电压以防止 IC 损坏?  

3.遵循问题1。 如果不是、那么 在+/-12V 输入之前、最大 IN+/IN 共模电压的可能值是多高? 只需要在36V 范围内即可?

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C.T.

    IN+和 IN-上的电压应更正或等于-12V 电源、小于-12V 电源+ 36V、以防止损坏。 IN 引脚与-12V 电源引脚之间有一个二极管、因此相对于-12V 电源引脚、IN 电压不能为负。 如果 IN 引脚产生二极管电流、则使用串联电阻将电流限制在1mA 以下。

    为了使引脚正常运行、应该在[-12V 电源+4V]至+12V 电源之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的帮助。

    那么 、您的意思是、如果我可以将 IN+/-保持在36V 以内、那么即使没有电源电压、IC 也会损坏、我对吗?

    此致、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.、

    即使输入电压大于(正) VCC+引脚、输入引脚也会阻止电流流动;因此不会造成损坏。 36V 是绝对最大电压、尝试保持在30V 以下。 您的输入信号最大正负电压是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的帮助、IN+/-永远不会超过30V。

    那么、我能否将几乎 TI OPA 的绝对最大值相加。 输入引脚的电压、是绝对电压参考 GND、而不是电源电压?

    非常感谢、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.

    >99%的运算放大器不允许输入电压相对于负电源电压为负。 小于1%将清楚地表明这是可能的。 在大多数情况下、将电流限制在-1mA 或更低是安全的;上电时断电。  (但输出电压可能不正确)

    大多数运算放大器具有从输入到正电源的二极管;数据表应(但并不总是说)限制为 Vs + 0.3V 或相似值。 TL074没有该二极管。 因此、输入会忽略电压(用作开路)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的详细解释、它很有帮助!

    此致、

    C.T.