This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355nA/250上升和下降时间

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819879/opa355na-250-rise-and-fall-time

主题中讨论的其他器件:OPA355

您好!

我们使用 OPA355nA/250来控制 BSB013NE2LXI MOSFET。 运算放大器控制 MOSFET 漏极电流。

 电压轨的上升时间为每5ns 1A 的要求下降时间为每5ns 1.5A 的下降时间。

 运算放大器能够实现吗?

 

此致、

Srinivasrao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasarao 您好、

    您的 MOSFET 具有5nF 的输入电容、由于稳定性原因、OPA355的输出无法直接驱动如此高的电容。 因此、我不认为 OPA355能够完成这项工作。 有一些特殊的 MOSFET 驱动器更适合。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议使用运算放大器来支持 MOSFET。

    感谢您的回复。

    谢谢、

    Srinivasrao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasarao 您好、

    典型的 MOSFET 驱动器没有 OPAMP。 您可能希望查看此链接:

    Kai