This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:大信号平坦增益

Guru**** 2824725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819634/lmh3401-large-signal-flat-gain

器件型号:LMH3401

早上好、  

1)对于直流耦合(0Hz) t0 ~ 5.1GHz 应用、LMH3401的可用大信号平坦增益(0.1dB 至0.2dB 平坦)是多少  

1A)- 1v P-P 输出

1b)- 2VP-P 输出

配置为单端输入转差分输出

2) 2)对于1和2 VPP 情况下的直流至2/2.5GHz 应用平坦增益(0.1t0 0.2dB 平坦增益)、有相同的问题

在这种情况下、还有其他更高频率的宽带候选器件可用吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    2Vpp 和1Vpp 0.1dB 平坦带宽为700MHz。 遗憾的是、我们没有任何其他具有更高频率和全差分的器件。  

    此致、