Other Parts Discussed in Thread: OPA690, OPA691
主题中讨论的其他器件: OPA691
大家好、
我们的客户希望使用 -vs=-2V 和+vs= 7V 运行 OPA690。 我已经检查了数据表、正电源似乎超过了建议值、但仍在器件的绝对额定值范围内。 主要目的是在输出电压中具有适当的裕度。
这种工作条件是否合适? 这是否违反 了 OPA690的任何功能?
提前感谢您。
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jejomar、
这里有几件事:
首先、如果裕度足够小、超过建议的工作条件、客户需要的输出电压范围是多少?
其次、参考数据表后、我发现绝对最大电源电压为正负6.5V、建议最大电源电压为正负6V。
我相信、正电源引脚+Vs 在7V 电压下运行、而-Vs 在-2V 电压下运行将不是一个合适的运行条件。 您是否尝试使用这些电源电压对器件进行仿真?
最棒的
阿尔茨
编辑:我看到我匆忙误解了数据表上的值(可能也可能是您问题的本质)、请参阅 Michael 和 Kai 的回答。 对于回答中的任何混淆或不连续性、我深表歉意。 祝您设计顺利。
Alec 的评论不正确、最大6.5V 可能是在平衡电源的情况下、即+/-6.5总共为13V。 您的9V 总电压远低于电源上的最大差值、
凯安的其余讨论是关于观察 I/O 机房、这当然是一项必需的工作。 I/O 摆幅始终相对于电源所需的余量、这个 OPA690 (CFA OPA691的压摆增强型 VFA 版本)要求输出端具有1.2V 余量、输入端每个电源具有1.6V 余量、
我在最近的这篇文章中尝试更广泛地讨论了这一点-现在第一篇文章的第10部分将标题更改为? 部件。 这是 Insight #1、因为它经常出现、
https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=564967