This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503:高直流电流

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4503, THS4503EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818830/ths4503-high-dc-current

器件型号:THS4503

您好!

我在电路板中使用 THS4503将差分信号转换为单端信号。 我使用的配置与 THS4503EVM 中使用的配置相同、但是、当未连接信号时、THS4503的电流消耗几乎是我预期的10倍(每个电源为40mA)。 当我将信号连接到 THS4503的输入时、该直流电流会降低? 如果您能帮助我找到这些观察的原因、我将不胜感激。

此致、

Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Samaneh

    首先、通常您会使用此 FDA 将单端输入转换为差分输出。  

    此外、附加原理图或 TINA 文件-当未连接信号时、输出可能会以差动方式轨-根据负载的不同、可能会产生大量电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。 我在这里附上了原理图。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    细节令人印象深刻、一切看起来都很好、  

    但是、如果您浮动在+IA 中-它认为您正在这样做、则反馈分压器不平衡会导致较大的输出直流偏移、我看不到任何阻塞电容器进入您的变压器、因此任何直流偏移都会产生大量直流电流。 尝试使用阻塞电容器填充 R401和 R411。 足够大、能够通过您的信号频带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、实际上、如果没有匹配的电阻器、您就无法进入平衡-因此请确定您的匝数比和负载、并且您需要使用正确的电阻器值进行驱动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我查看的是您的输出平衡-这是我有一个模型的其中一个-这里有一个类似平衡-平衡-非平衡变压器运行50欧姆的仿真-您可以看到它降压2:1。 因此、对于匹配损耗、该简单仿真为中带-12dB 增益。 这里的-1dB 跨度是3.9M 至383MHz -非常好。  

    连接了这个小的仿真电路-因此您需要将电阻器匹配到其中、因为4:1降压会使平衡-非平衡变压器输出看起来像50欧姆源。 您需要阻断电容器来限制直流电流-平衡-非平衡变压器在直流时是死区短路、因此任何输出失调电压都会产生大量电流。 我必须为 sim 添加这些10Mohm 以找到直流工作点- FDA 将对电容器的输入侧进行偏置,您可能会考虑在平衡-非平衡变压器中心抽头上使用1Mohm 接地,直流偏置在阻断电容器的输出侧。

    e2e.ti.com/.../Balun-simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢你的帮助。 它解决了我的问题。

    此致

    Samaneh