This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348-Q1:如何计算该放大器在最坏情况下的输出误差?

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819587/opa2348-q1-how-to-calculate-the-worst-case-output-error-of-this-amplifier

器件型号:OPA2348-Q1

大家好、

您能否提供一些有关如何计算该放大器在最坏情况下的输出误差的指导? 除了外设电阻器的精度之外、还应考虑哪些参数? 如何使用这些参数来计算放大器的输出误差? 非常感谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    放大器中的主要误差源是失调电压(Vos)、输入偏置电流(Ib)、共模抑制(CMRR)、电源抑制(PSRR)和开环增益(AOL)。 失调电压可能会导致最大的误差量。 除非您使用非常大的电阻器或将一个非常高阻抗传感器连接到输入端、否则在这种情况下、输入偏置电流可能会产生很大的影响、尤其是在温度范围内。

    我建议观看 有关 Vos/IB、CMRR 和 PSRR 的 TI 高精度实验室视频。 这些视频将向您展示如何计算由于每个误差源而产生的输出误差。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    非常感谢您的帮助、我将观看这些视频  、以此作为学习放大器的起点。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    很高兴我们能提供帮助!