This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6182:偏置引脚电阻器和电容

Guru**** 2546930 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818957/ths6182-bias-pin-resistor-and-cap

器件型号:THS6182

大家好、团队、

客户计划在完全偏置模式下使用 THS6182。 它们的空间非常有限、因此想知道它们是否可以在没有任何电阻器和电容器的情况下将偏置引脚直接接地。 该部件的 EVM 上有一个串联电阻器和电容器。 在数据表中、我没有发现这方面的任何建议。 请确认这是否正常。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    RC 滤波器似乎用于降低输入信号的边沿速率。 如果要将 Bias-1和 Bias-2固定为0V、则无需使用 RC 组件。

    此致、

    肖恩