This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:请帮助检查此设计是否适用于24V 200W BLDC 电机的相电流检测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818955/ina240-please-help-to-check-if-this-design-is-ok-for-phase-current-detection-of-a-24v-200w-bldc-motor

器件型号:INA240

您好!

我的客户将 INA240用于 BLDC 低电压伺服项目。 电机为24V 200W。 额定电流为12A, 峰值电流约为40-50A,直流总线为24V, 分流电阻为20mΩ μ A。 首次使用 INA240。 请帮助检查设计。 谢谢。  

MOSFET [IPD60N10S4L-12]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我们建议将 R74/76替换为0欧姆;并将 C49/50卸载。 20m Ω 分流器对于50A 电流来说太大。 如果您选择 INA240A1、则分流器不应大于2.5m Ω。 建议将 PIN4连接到 GND。
    其他一切看起来都很好。

    此致、Guang