This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:-单通道等效器件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8272, LM8261, LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/819079/lm8272---single-channel-equivalent

器件型号:LM8272
主题中讨论的其他器件: LM8261LM7321

您好!  

我们目前使用 LM8272来缓冲(来自 ADC)和驱动(2个差动运算放大器) Vcom。 在此设计中、我仅使用 LM8272的1个输出来驱动两个运算放大器。 我想将整个电路安装在调谐器盒(屏蔽盒)内、并且空间不足。 该电路已通过 LM8272测试、并且工作正常。

您是否提供此芯片的单通道版本? 什么是(更小)单通道运算放大器?  

此致、  

Marko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    LM7321和 LM8261是单通道中与 LM8272最接近的器件。 它们采用 SOT-23-5封装。  

    8引脚 VSSOP 封装为3.00L x 3.00W x 0.97H mm、间距0.65mm 和  

    5引脚 SOT-23-5封装为2.90L x 1.60W x 1.20H mm、间距0.95mm

    这将节省一些面积。 我不知道这对您来说是否足够了。  

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ty 如需帮助、我将使用 LM8261。