This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:有关浮动 VIN+的问题

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818759/ina333-question-about-the-floating-vin

器件型号:INA333

大家好、

   我的客户希望使用 INA333放大传感器信息、原理图如下所示。 当 VIN-电压为1.25V 且 VIN+悬空(R14电阻器断开连接)时、VIN+引脚上的电压将为714mV、而不是0V。 应用程序是否正常? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhengquan、

    这是您的应用预期的结果。 断开 R14会导致输入悬空、从而导致 VIN+上的值无法预测。 INA 输入需要一个偏置电流返回路径。  

    Tamara Alani