This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2156:有关输入失调电压规格的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818590/opa2156-question-about-the-input-offset-voltage-specification

器件型号:OPA2156

在 OPA2156的数据表中、特性部分的开头部分:  

低 µV 电压:±25 μ V

但后者显示25uV 只是典型值、仅对于 PMOS、NMOS 的偏移比这更差。 我对 CMOS 输入 OPS 不是很熟悉。 那么、有没有理由按 MOS 类型指定 Vos? 在设计时应使用哪一个。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、您正在查看一个 RR 输入器件-这些器件通常具有在正电源附近运行的交叉网络-如果您不需要 RR 输入、那么您可以使用此器件的较低规格或使用其他器件、下面是一个很好的讨论。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2013/04/16/rail-to-rail-inputs-what-you-should-know

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diversger、您好!

    Michael 的描述和他在 Bruce Trump 的 e2e 博客中所提供的领导应该为您提供有关 PMOS/NMOS 输入级以及该设计如何在 OPA2156输入 共模电压范围内产生某种不同的失调电压的解释。

    OPA2156电压偏移与共模电压(VCM)的关系最好通过数据表图6中的典型特性图进行可视化。

    PMOS 差分对在负 VCM 限值至约+15.75V 范围内有效。在15.75V 至16.75V 范围内、PMOS 和 NMOS 对在不同的扩展范围内有效。 但是、高于约16.75V 时、只有 NMOS 对处于开启状态。 每个输入工作区域将显示一个稍微不同的电压偏移电平。 如果 VCM 区域保持在大约15.75V 以下、  则将实现 Michael 建议的最低失调电压。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程