This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:针对较低电源电压的偏置电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA300-Q1, INA200, INA200-Q1, INA193, INA191, INA186-Q1, INA190-Q1, INA301-Q1, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818163/ina301-q1-bias-current-for-lower-supply-voltage

器件型号:INA301-Q1
主题中讨论的其他器件:INA301INA300-Q1INA200INA200-Q1INA193INA191INA186-Q1INA190-Q1INA300

如何估算较低电源(例如3.3V)的输入偏置电流? 以及如何估算最大偏置电流、因为数据表仅指定典型值? 我目前正在寻找与 INA301相似的具有比较器的电流感应放大器、但找不到具有低偏置电流的放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharina,

    一旦 VCM > Vs 或 VCM < Vs、输入偏置电流(IB)就不会随电源电压(VS)的变化而变化很大、其中 VCM 是输入引脚的共模输入电压 IN+/IN-。 因此、如果 VCM 为12V、则输入偏置电流在2.7V 至5.5V 的整个工作 VS 范围内不会有很大变化、

    在25°C 时 IB 的最大和最小总变化的适当估计值为+/-15%。

    INA200-Q1是一款具有内部比较器的 CSA、其输入偏置电流最大输出为16uA。 INA200使用 INA193 CSA、因此我已包含 INA193数据表中的输入偏置曲线、以展示这一点。 唯一的问题是 INA200-Q1的精度不如 INA300-Q1。

    唯一具有明显较低 IB 的其他器件是 INA190-Q1、INA191、INA186-Q1;但是、它们没有内部比较器、也没有 INA300-Q1的速度。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      对于商业级版本 INA301-Q1、INA301、输入偏置电流随电源电压的变化和容差(15%)是否相同?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sharina、

    是的、INA300的汽车和商业版本的变化将是相同的。 我对没有具体说明这一点表示歉意。

    最棒的

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的帮助。 非常感谢