This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331-Q1:故障模式分析

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV393-Q1, LMV331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817711/lmv331-q1-failure-mode-analysis

器件型号:LMV331-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV393-Q1

大家好、

我们需要知道 LMV331-Q1和 LMV393-Q1的预期故障模式。

我们尤其关注是否存在可能导致火灾危险的故障模式。

您能为我提供有关故障模式的任何信息吗?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有此问题的更新?

    我们要抓紧时间,判断是否有需要采取措施对付火警危险。

    如果您能告诉我们是否有分析结果、我们将不胜感激。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San

    如果您保持在数据表上的绝对最大规格范围内、则不会导致火灾危险。  

    超过绝对最大规格可能会导致器件永久损坏、但我们仍然没有发现这会导致火灾危险。

    很抱歉耽误我们的答复。  我们在国家假期。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢你的答复。

    我了解火灾风险。

    是否有分析结果、在发生销毁时、是否会出现短销毁或开路销毁?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San

    我不知道我可以与您分享的任何分析数据。

    防止损坏器件的关键参数是将结温保持在150C 以下。

    过热可能会损坏器件、但我没有任何迹象表明存在火灾危险。

    遗憾的是、我没有任何其他信息可供分享。

    卡盘