This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA131:以 AMP 为单位、增益不稳定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/817111/ina131-in-amp-high-gain-instability

器件型号:INA131

你(们)好 我需要知道 INA131是否存在一些试图获得大约1400增益的缺点、可能是不稳定或噪声。

该放大器用于7mV 输入信号(称重传感器、10V、350欧姆、INA131AP +/-15V)。

 我需要使用单个三端电位器(Bourns 3296W 500欧姆)将输出调节到10V、并使用运算放大器(+/-2V)调节基准。

提前感谢。

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在数据表的第7页的"设置增益"部分、它描述了将增益设置为高于固定增益100的能力。 需要注意的是、由于内部电阻器经过微调以获得精确的比率、因此内部电阻器的绝对值会因器件而异。 内部电阻器值的绝对精度为+/-40%。  

    增益 公式为:G = 100 +(250k/RG)、其中 RG 是外部增益电阻器、而250k Ω 内部电阻器项的精度为+/-40%。

    因此、当您可以设置增益= 1400时、您可能会遇到噪声(电阻器贡献)和精度(+/-40%)问题。  

    Tamara Alani